This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5359:MSP430F5359的端口 U

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734772/ccs-msp430f5359-port-u-of-msp430f5359

器件型号:MSP430F5359

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 MSP430的端口 U、配置如下、我不知道  如何将 端口 U 引脚(PU.0/PU.1)用作通用 I/O 来清除 PUSEL 请帮帮我
PUCTL |= PUOPE;
if(some condition){
PUCTL |= PUOUT1
PUOUT0;}
if(some condition){
PUCTL |= PUOUT0;
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此主题、因为它是重复的帖子。
    我们将跟踪初始线程。

    此致、
    Britta