This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ToF 测量不稳定

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734816/msp430fr6047-the-measurements-of-tof-unstable

器件型号:MSP430FR6047

使用 MSP430FR6047 (硬件版本:A)测量水流量时、存在以下一些问题:

(1) 固定水的流速为10L/h;连续测量1小时后的流速变化相对较大;

(2) 首先、固定水的流速为10L/h、水的流速在中间发生变化、然后固定水的流速再次为10L/h、但前后的流速完全不一致。

 

PS:

当调试以 fpllow 的形式运行警告时:

MSP430:警告:检测到芯片的早期版本。 请联系 TI 以获取用于生产的器件的最新版本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您创建了两个相同的帖子。 我将关闭这一个并在另一个中回复您。

    B.R
    冬季