This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:无法找到器件(或不支持器件)

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5857, MSP-EXP430FR5969, MSP430G2553, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733901/ccs-msp430fr5857-could-not-find-device-or-device-not-supported

器件型号:MSP430FR5857
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969MSP-EXP430G2MSP430G2553MSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

你好、 我又来了  

我有一个大n`t 问题我用了一个 fr5857来进行新设计(数字量表)。我通常使用另一个 MSP430系列解决问题,然后对于这个 fr 系列 A 有一个大问题,我无法进行编程、调试,什么都没有... 好的、我认为 "嗯、我损坏了 IC。。。" 然后、我使用了3个 IC 和... 没有什么... 我正在尝试编程一个 Launchpad fr5969和... tadaaaaaaaa!!! 相同的问题... 什么是“rong”??!!! 我正在使用 CCS V8、我安装 MSP430.dll MSP430驱动程序、我使用 Spy-Bi-Wire……

乐于助人!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您能更具体一点吗?
    请发布一些控制台输出和屏幕截图。

    <<<我正在使用 CCS V8
    哪款 CCS V8?

    <<<我安装 MSP430.dll MSP430驱动程序
    CCS 应代表您执行此操作。

    <<<我使用 Spy-Bi-Wire……
    您使用什么来使用我的 Spy-Bi-Wire??? 您的调试器/编程器硬件是什么???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomasz

    好的、更具体

    我已经在 MSP430FR5857 (换算表)上实现了一个系统、并且正在尝试调试一个程序 CCS 8.2、因此我使用 了具有 MSP-exp430fr5969和 MSP-exp430G2的 Spy-Bi-Wire、因此进入下一个图像

    我预先对 MSP430F5559进行了编程。 MSP430G2553、MSP430F648.. 使用 EXP-G2时没有问题  

    昨天我阅读了一份文档、其中告诉我   eZ-FET Lite (MSP-EXP430FR5969使用的系统)已经过一些 FR 系列成员的测试 、但没有经过5857测试

    我是否可以购买其他工具?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 eZ-FET 和5969 MCU 之间的连接器。
    MSP-FET 是一款很好的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 一个 MSP-FET430UIF……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,谢谢 Tom
    此致