This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5247:交换同一系列但不同闪存大小的 MCU

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430F5249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734607/msp430f5247-swapping-mcus-of-the-same-family-but-different-flash-sizes

器件型号:MSP430F5247
主题中讨论的其他器件: MSP430F5249

我的一位客户提出的问题:

"如果我们为64k 器件 MSP430F5247构建应用、我们能否将其推 入128k (使用 MSP430F5249)? 我们似乎需要更改编程命令以使用备用 PN、但它在概念上应该起作用。 ‘只是“浪费”这些部件上的额外闪存,这是好的,因为我们不需要它,而且我们的其他板上也不会有它。”

 

有问题的器件:64K 闪存 MSP430F5247 和128k 闪存 MSP430F5249

在将更大的闪存器件换用更小的闪存设计中是否有"Gotcha"?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于这两个部件是彼此的内存旋转、因此这里不应该出现问题。 实际上、在 CCS 中、当连接到目标板中的 MSP430F5249时、您可以强制 IDE 进行编程、就像使用 MSP430F5247一样。 您将会收到一条警告、因为它不是同一个器件、但您仍可以对 MSP430进行编程和下载。 这样、您就可以使用较高的存储器器件进行开发、但将存储器限制为较低容量版本、以确保不会超出其限制。