This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Launchpad 套件

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734586/msp432p401r-launchpad-kit

器件型号:MSP432P401R

我想将电路板连接到外部电源。 我想知道是否可以通过移动电源为电路板供电? 您能帮我解决这个问题吗?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果移除了穿过虚线的5V 和3.3V 跳线、您可以从电源提供5V 和3.3V 电压。 请注意,5V 的3.3V 稳压器*高于虚线*,因此必须提供3.3V 的稳压稳压器。如果您不向非板载外围设备供电,则不需要5V 稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将连接移动电源、就像将其连接到笔记本电脑一样、但我担心电流额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您仍需要3.3V 电压。
    正如 Keith 解释的那样、从移动电源提供5V 电压是不够的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它通过 USB 线、则没有问题。 LaunchPad 消耗的电流很小、因此它应该持续很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我可以将5V、1A 移动电源直接连接到 Launchpad 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您将其连接到 USB 连接器、是的。 5V 电压将调节为3.3、5V 和3.3V 电压都将连接到跳线。 如果您连接到 USB 端口、请勿拔下任何跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Keith、我将会尝试并告诉您发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Tom。