This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-INDUCTIVEPROX:MSP430微控制器单芯片感应接近感应 Gerber

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734100/tidm-inductiveprox-msp430-microcontroller-single-chip-inductive-proximity-sensing-gerber

器件型号:TIDM-INDUCTIVEPROX

我们需要重新制造这种 PCB 光绘以适应我们的机械需求。 申请在 Allegro 中提供 PCB 设计文件、以便我们进行更改

www.ti.com/.../TIDM-INDUCTIVEPROX

www.ti.com/.../tidcbb9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PCB 设计文件是使用 Altium 创建的、我们仅以这种格式提供。 您可能能够找到用于 Altium 到 Allegro 的转换器。 根据光绘文件中的尺寸和布线宽度、只需重新绘制所需的线圈也会更容易。