您好!
是否可以为 MSP430F5969-SP 获取 SEL (单粒子闩锁)数据?
2018年1月、(在论坛上)您表示您将在未来生成一份有关 SEU (单粒子翻转)的报告。 您是否有日期。 关于该套件的同样问题。
关于 MSP430F5969-SP 的 TID (电离总剂量)结果、我很惊讶 BiCMOS 的剂量率很高。 您知道 BiCMOS 裸片的行为取决于剂量率、为什么要对 BiCMOS 裸片使用高剂量率?
由于数据表中没有任何内容、您是否愿意分享对该组件执行的筛选流程/测试和资质审核组?
谢谢、此致、
Jacky
我们的 EP 器件不会受到辐射影响。 仅限我们面向航天市场的器件。
所有可用的 TI 辐射数据均可从以下网站获得: www.ti.com/.../space.html
我们刚刚发布 了 MSP430FR5969-SP。
单粒子锁定(SEL)在125°C 下的抗扰度可达72MeV.cm2/mg
辐射批次验收测试结果为50krad
是否有其他可用的 EMC 测试数据?
谢谢、此致、
Ankit