This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:I#39;m 电路板在 Windows 10或 Windows 7计算机上无法正常工作时遇到问题。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, MSP430USBDEVPACK, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733560/msp-exp430f5529lp-i-m-having-trouble-with-the-board-not-working-on-windows-10-or-windows-7-computers

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200MSP430USBDEVPACKMSPBSL

我有两个板、其中一个板在 BSL 引导加载程序上出现故障。

错误-"无法从 RAM BSL 读取数据。

未成功启动 BSL 重新启动。"

就这样!

第二块板成功、但无法连接到 TDC1000_7200evm 中的 COM 端口。

我有第三个,但我害怕打开盒子!!!

我已经了解到、此电路板在 Windows 环境中的工作故障率很高。 是否有修复? 我真的需要在下周的演示中使用此 TDC7200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    某些 USB 芯片组与 F5529LP 上的 USB 集线器之间存在一些已知的兼容性问题。 启用 USB3.0的 USB 端口尤其如此。 建议使用未启用 USB3.0的 USB 端口。

    您可能还需要从 Windows 中删除特定主板的相关驱动程序、以便 Windows 尝试正确地重新关联设备。 为此、请打开您的设备管理器、有关 USB BSL、请查看人机界面设备下拉菜单。 遗憾的是、MSP430 USB BSL 没有唯一的名称、但它将是"符合 HID 标准的供应商定义器件"条目之一。 所有 MSP430 USB 器件都具有唯一的 VID (供应商 ID)、即0x2047。 因此,在这些条目上,如果您查看“属性”->“详细信息”->“硬件 ID”,则查找具有 VID_2047的条目。 这是 MSP430器件、您可以将其卸载以尝试重新关联。

    我不确定 TDC1000_7200 EVM 是如何发挥作用的、因为这不是由我的团队制作的、但我不确定您是否将 Launchpad 置于 BSL 模式以使用它。 请参阅 tat EVM 文档、了解如何正确配置要与其配合使用的 Launchpad。 如果您需要通过 BSL 更新 Launchpad 的 EFW、请确保使用 MSPBSL 上 MSP430USBDEVPACK 中的 Python 固件升级工具。 或者、您可以仅使用 CCS 和 Launchpad 上的板载仿真来更新 MSP430F5529LP。 无需将 LP 置于 BSL 模式即可与您所引用的 EVM 进行交互。