This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626数据表引脚编号错误?

Guru**** 2944490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733846/msp430fg6626-msp430fg6626-datasheet-pin-number-error

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PZ100AUSB、

您好:

在比较显示 PZ/QFP 封装部件的 MSP430FG6626参考设计(slar118.zip 文件中包含 MSP-TS430PZ100AUSB_REV1_1_sch.pdf 原理图)时、原理图显示引脚16为 AVCC。  MSP430FG6626.pdf 数据表中的 PZ 引脚列表将引脚16和 ZQW/BGA 焊盘 H1、G2显示为 DVCC (见第10页)。  根据数据表、引脚 AVCC 不会出现在引脚列表中。  MSP430FG6626器件上是否有单独的 AVCC?引脚列表如何在 PZ 和 ZQW 封装之间进行比较?

如有任何澄清、请予以说明!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我可以在这里看到您的困惑。 引脚16 (PZ)和 H1、G2 (ZQW)为 AVCC。 在数据表中、引脚图和表4-1引脚属性正确、它们都正确显示了 AVCC。 但是、表4-2信号说明中似乎有一个拼写错误、将引脚16/H1、G2描述为 DVCC。 这是不正确的。 感谢您指出这一点、我将努力快速纠正这一点。