This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEC60730软件包兼容性

Guru**** 2389850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733238/iec60730-software-package-compatibility

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311MSP430FR2422MSP430-IEC60730-SW-封装

您好!

我对使用 MSP430-IEC60730-SW 封装感兴趣、但我看到仅列出了4个 FRAM 器件系列(FR2433、FR25xx、FR26xx、FR57xx)。 根据网页、软件包于2016年3月28日更新。 我能否在任何较低内存的 MSP430 FRAM 器件上运行此软件包、例如 MSP430FR2311或 MSP430FR2422? 根据文档、软件包需要的内存使用量非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    IEC60730库应在这些其他器件上运行、但所有功能可能无法正常工作、因为它仅在列出的器件上进行了测试。 我构建了代码、看起来需要大约6KB 闪存/FRAM 和200字节 RAM。 我不知道 IEC60730测试的所有细节、但如果这些器件不支持特定功能、则可能未进行测试。 也请参阅下面有关 i20xx 器件上此封装的主题。

    e2e.ti.com/.../593051