This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2000:更好的中断选项

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733249/ccs-msp430fr2000-better-option-for-interrupt

器件型号:MSP430FR2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究一个项目、该项目要求 MSP430FR2000从外部 GPIO 中断中唤醒。 使用上拉或下拉以及它们各自的边沿触发器的更好选择是什么? 我主要关注的是降低功耗。  

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您的 GPIO 引脚将是输入、您需要选择它是否会在 GPIO 引脚的(低到高、高到低)转换时生成中断。

    这当然取决于生成中断的器件。

    根据 MSP430FR2xx_4xx 系列用户指南:

    仅当产生中断的器件仅主动驱动引脚为低电平、但被动地需要一个上拉电阻器在引脚释放后将信号拉回高电平时、才需要启用上拉。   

    同样、如果生成中断的器件仅主动将引脚驱动为高电平、但被动地需要一个下拉电阻器、以便在引脚释放后将信号拉回低电平、则需要启用下拉。

    此外、如果器件能够主动驱动这个高电平和低电平引脚、那么 MSP430FR2000上无需上拉/下拉电阻器。

    就较低的泄漏电流而言、如果 MSP430FR2000和连接到 GPIO 的器件在相同的 VCC 下运行、那么无论是否使用上拉/下拉电阻器、泄漏电流都应非常接近于0。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    另一个器件也在低功耗模式下运行。 具有浮动的高 Z 引脚。 因此可以安全地上拉或下拉引脚。 如果我想上拉引脚、哪个电阻值是合适的?

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    好的、在这种情况下、10k 至47k 欧姆电阻可以正常工作。