This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MCU VCC 和 GND 短路、但运行正常

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691226/msp430f149-short-circuit-of-mcu-vcc-and-gnd-but-normal-operation

器件型号:MSP430F149

排除所有外部组件短路问题、并确定微控制器在内部短路、但所有微控制器均正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    您能描述一下您是如何测量的?

    短路意味着没有电压差、这意味着 MCU 没有电源、这意味着 MCU 无法工作。 您很可能无法正确测量它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的描述错误,VCC 和 GND 之前有80欧姆电阻器