This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:快速 SPI

Guru**** 2559190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733165/msp430fr5969-sp-fast-spi

器件型号:MSP430FR5969-SP

此器件能否在从模式下支持10-12MHz SPI (3条或4条线路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI 模块被设计成在16MHz 时可与另一个 MSP430作为主器件进行通信。

    有关频率、请参阅表4-20的脚注1。 然而、重要的不是频率本身、而是主器件的建立/保持时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。
    Uriel、
    请告诉我们这是否解决了您的问题。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的事务是多字节的:在12MHz 时、一个字节每0.6uec 就能到达一次、这是在下一次到达之前处理它的时间不够的。

    DMA 是一种可能性、但它会详细介绍上层协议。