This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:设置基本时钟系统、ACLK 和 MCLK

Guru**** 2812055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693978/msp430g2553-setting-up-basic-clock-system-aclk-and-mclk

器件型号:MSP430G2553

我从引脚 NO P1.4 (MSP exp430g2 version1.5 launchpad)获取输出以分析 SMCLK。 我正在更改 DCO、MODx、RSEL、DIVSx 等的所有可能值,但我的示波器显示1.016Mhz 频率是连续的。 您能帮我解决问题吗? 为什么 P1.4上的频率根本没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您使用的确切寄存器设置的更多详细信息吗? 它将帮助我解决您的问题。

    此外、您还可以查看提供的示例代码。 在 CCS 中打开 TI Resource Explorer->MSP430Ware->MSP430G2xx->MSP430G2553->msp430g2xx3_DCO_calib.c。 这也可以帮助您验证一些寄存器设置。

    请分享一些请求的详细信息、并告诉我示例代码是否有帮助。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够排除故障并解决您的问题。
    请验证答案是否可以解决您的问题、或提供有关问题的更多信息。

    请注意、如果我不能听到您的反馈、我将很快关闭此主题。
    谢谢、此致、
    Britta