This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2491:XIN、XOUT 外部晶振功率输出方法查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F417, MSP430F2491, MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693081/msp430f2491-xin-xout-external-crystal-power-output-method-inquiry

器件型号:MSP430F2491
主题中讨论的其他器件:MSP430F149MSP430F417MSP430F2619

我正在尝试使用 MSP430F149更改系统的芯片组。
我们将回顾 MSP430系列、该系列被认为是相当相似的芯片组。
在硬件配置期间存在一个奇怪的问题。

原始系统使用3.6864MHz 的外部时钟。
当加电时、MSP430F149在 XOUT 引脚上有一个3.3V 输出。
因此、外部晶体会振动。

然而、当电源被打开时、MSP430F2491、MSP430F2619、和 MSP430F417的输出只有大约500mV。
晶体振荡不起作用...

如何从 XIN 和 XOUT 引脚获得3.3V 输出?

您是否需要软件配置?
您是否需要硬件配置?

是否有要参考的文档?
是否有任何代码可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现了一个缺失。 我想将我的 MSP430F149系统更改为另一个芯片组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我快速澄清您的问题:

    1) 1)您希望将 MCU 从 MSP430F149切换到 MSP430F2491。

    2) 2)您不确定 HF 振荡器是否工作。

    首先、我建议不要比较不同 MCU 系列的 XOUT 电压、它们可能不是正确的振荡器功能指示器。

    因此、我将重点介绍处理振荡器以解决您的问题时的不同提示和技巧。

    首先、我建议您查看 《MSP430 32kHz 晶体振荡器应用报告》、无论标题如何、该报告也适用于高频振荡器、因此也适用于您的拓扑。 请彻底检查布局和负载电容注意事项、因为这些事项对于振荡器的正常功能至关重要。

    第二、本应用报告还提供了有关如何正确测量晶振运行的建议。

    为了测量外部振荡器的操作和频率、 我建议您调整时钟 设置、以便从外部晶体提供内部 SMCLK、然后将 SMCLK 信号路由到外部引脚、您可以使用示波器监控该引脚、而不会影响外部晶体。 为了确保内部连接正常、您可以首先从内部 DCO 获取 SMCLK、并检查是否能够在外部引脚上测量 DCO 频率。 然后、再次尝试从外部晶体拉取 SMCLK。

    此外、请确保在基本时钟系统控制寄存器1和3中具有正确的寄存器设置。 请查阅 MSP430x2xx 系列用户指南 第5.3.2和5.3.4节、并根据您的外部晶振设置 XTS=1 (LFXT1处于高频模式)和 LFXT1Sx。

    请在您执行测试并查看文档后返回给我、以便我们可以继续解决您的问题(如果问题仍然存在)。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题?
    如果您需要进一步的帮助以及问题是否仍然存在、请告诉我。
    否则、请告诉我、在您验证答案后、我可以继续并关闭此主题。
    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、我将继续并关闭此主题、因为我没有听到您的反馈。
    如果您需要进一步的帮助、请注意、回复此主题将重新打开。

    此致、
    Britta