This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:触摸"Sample Code Problem (样本代码问题)"

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694270/msp430g2553-touch-sample-code-problem

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!

 在 MSP430 G2553上使用电容式感应是否有任何基本的示例代码。 我目前指 的是 Slaa363a 、但头文件中缺少大量内容。

有没有任何实验可以参考和理解基本代码的配置和实现。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430G2553

    我遇到 了 MSP430G2553的电容式触控示例代码使用问题 (msp430g2xx3_pinosc_01来自 MSP430ware)。 在 LaunchPad 套件上编译程序运行后、LED1和 LED6无需任何触摸和重复即可进行闪存。

    那么,这是否需要任何硬件连接?

    示例代码为 followse2e.ti.com/.../msp430g2xx3_5F00_pinosc_5F00_01.c 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    如您在下面的 wiki 页面中所见、我们的传统 PinOsc 电容式触控现已停产、我们将不会积极支持您的发展。

    《电容式触摸感应、MSP430按钮选通时间优化和调优指南》

    我们建议所有新设计都使用 MSP430 FRAM 器件并采用较新的 CapTIvate 触控技术。 您可以从以下链接开始。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我不能在 MSp430G2553上使用电容式触控?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430G2553

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好!

    我正在寻找用于电容式传感的 MSP430G2553示例代码。 是否有一些可用的示例代码。 我已经在这个版本的 MSP 中完成了我的其他开发、并且不希望将电路板更改为 MSP430 FRAM。

    对于示例代码、是否有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是否有人被分配回答我的问题? 我的另一篇帖子已被删除、因此我不知道发生了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430G2553

    您好!

    我正在寻找  用于电容式传感的 MSP430G2553示例代码。 是否有一些可用的示例代码。 我已经在这个版本的 MSP 中完成了我的其他开发、并且不希望将电路板更改为 MSP430 FRAM。

    对于示例代码、是否有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    请仅在论坛中发布您的问题一次、供您参考。 我已将您的其他相同帖子合并到一个主题中。 您可以在 MSP430G2553上使用电容式触控、但我们不提供这种支持。 请随时在论坛中搜索有关您的问题的相关问题。

    谢谢。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我搜索过论坛、很多问题都没有得到你们的回答!

    我正在寻找示例代码、但不支持! 有人可以帮助我吗? 我尝试在 E2E 上搜索、但找不到!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试进行哪种电容式触控? 触摸或接近检测? 快速搜索后,我找到 带有 源代码的《使用 MSP430Tm微控制器进行10cm 电容接近检测》应用手册。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您曾经选择将代码迁移到我们的 FRAM CapTIvate 器 件之一、我想您会发现从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列应用手册非常有用。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需要使用 RC 方法的电容式触控按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sagar shah54"]我只需要使用 RC 方法的电容式触控按钮!

    明白。 遗憾的是、我已经提供了我们可以提供的所有帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用