This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5419A 可以承受多少信息闪存写入操作?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694626/msp430f5438a-how-many-information-flash-write-operations-can-amsp430f5419a-withstand

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我在数据表中未找到此限制:

MSP430F5419A 可承受多少信息闪存写入操作?

此致

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 《了解 MSP430闪存数据保持 》应用手册中所讨论的、实际的限制是大约100、000个闪存擦除/写入周期。 但是、我们较新的 FRAM 器 件具有几乎无穷的写入寿命(10^15个写入/读取周期)、这并不是一个实际问题。

    MSP430TmFRAM 质量和可靠性

    MSP430TmFRAM 技术–操作方法和最佳实践

    FRAM 常见问题解答

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好在数据表中注明(如针对框架所做的那样)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="MIich"]最好在数据表中指明(如针对框架所做的那样)[/QUERPLET]

    好的问题-数据表中已经有了这个问题。 在上一篇文章中、我重点介绍了不同类型的高级存储器、而不是器件级存储器。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用