请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y BSL Scripter 是否与 ROM 以太网引导加载程序通信?
如果是、ROM BSL 使用什么 MAC 地址?
如果我在 Windows 计算机上设置静态 IP、我能否直接连接到 MPS432而不是通过路由器?
为了使用 Launchpad 开发板测试 ROM BSL,是否有方法从 CCS 中擦除闪存?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BSL Scripter 是否与 ROM 以太网引导加载程序通信?
如果是、ROM BSL 使用什么 MAC 地址?
如果我在 Windows 计算机上设置静态 IP、我能否直接连接到 MPS432而不是通过路由器?
为了使用 Launchpad 开发板测试 ROM BSL,是否有方法从 CCS 中擦除闪存?
您好、Sai、
我已经解决 了我提到的问题。
BSL 脚本编写器使用 静态 IP 与 ROM BSL 进行通信。
脚本编写器似乎通过命令行参数向引导加载程序提供 MAC 地址。 我使用 launchpad MAC 地址和从 Microchip 24AA02E48读取的地址进行了测试。
以下代码擦除闪存并在下一个 POR 时调用 ROM BSL:
//擦除闪存以测试 ROM BSL
FLASH_CTRL->FMC = 0xA4420004;
while (1);
很抱歉、我花了你的时间、我应该先深入研究一下文档。
此致、
Rob