This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5325:编程问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5325, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710954/msp430f5325-problem-programming

器件型号:MSP430F5325
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

下午好、我们的产品上使用了大约10、000个 TI MSP430F5325器件。

有时,我们无法对微处理器进行编程(一年大约30到40次),我们需要更换微处理器,这对我们来说是一个大问题(昂贵且安全的时间)。

更换后、一切工作正常。

如果电路图中有误、请告知我们、或者告知我们是否可以改善编程阶段。

 

对于程序操作、我们使用:

-Elprotronic SW FET-Pro430-Lite-3v41和 USB Texas Inst MSP-FET 闪存仿真工具

 

在我们的所有产品中、我们都为编程操作设计了一个9极连接器、如电气原理图编程连接器 DEDIAGR.pdf 中所示。

 

我们还设计了一个小 PCB 接口(接口电气图.pdf)、用于连接来自 MSP-FET 闪存仿真工具的14极连接器、 正在编程的器件的9极连接器和带0.5A 串联保险丝的电源。J1连接器上始终提供最大值为7、2V 的外部直流电源(请参阅 Programming.JPG)。

 

 

感谢您的合作。

 

Alessandro Di Paolae2e.ti.com/.../7043.INTERFACE--ELECTRICAL-DIAGRAM.pdfe2e.ti.com/.../2845.PROGRAMMING-CONNECTOR-ELECTR-DIAGR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您对 MSP-FET 的引脚4 (VCC_TARGET)施加了什么电压? 您是否对该引脚施加7.2V 电压?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,显然不是

    如接口电气图.PDF 中所述、MSP FET 的引脚4上连接了3、3V、来自编程 LDO 稳压器的器件。

    非常感谢

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您是否看到所有器件都发生了这种情况? 或者、这是否仅发生在其中的某些情况下?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将该主题标记为已回答。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,我写的问题只出现在一些部分,而不是全部。

    此致 Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    您是在4线模式还是 SpiBiWire 模式下进行编程?
    您还是否对 BSL 区域进行重新编程或使用 JTAG 锁定签名来锁定您的器件?
    当无法再对器件进行编程时、正常的 IAR IDE 会报告什么?

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您是否拥有 Dietmar 请求的信息? 如果很快没有答案、我将假定您已经解决了您的问题、并将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar、您好、下面是一些供您使用的信息。

    我们使用4线模式

    我们重新编程 BSL 区域(我们使用 ELPROTRONIC 软件)。

    昨天、我们对40个器件进行了重新编程。 这些设备已编程 -已测试-已准备好发货。

    我们成功地对39进行了重新编程、但其中一个是故障、我们已更换了微处理器。

    我附上 Elprotronic SW 出现的警告的屏幕截图(段地址可能会更改)。

    我们希望在一些建议中能够解决这个问题。

    感谢您的合作

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉我不在办公室。
    我今天回答了 Dietmar,问题没有得到解决。
    此致
    亚历山德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    好的、当你重新编程 BSL 时、你是否也要更改0x17FC 上的 JTAG 锁定签名?
    您编程的 TXT 映像在右开头包含 BSL 内容?
    当您要对主存储器进行编程时、屏幕截图中的问题似乎会出现。您是否在0x4400到-0x4C00的地址处还有代码?
    报告的段是相同的。

    我可以想象、器件可能会在对段进行编程和报告的 BSL 之间以某种方式重新启动、我认为这是一个定制的 BSL、它正在执行一些奇怪的操作。

    在 BSL 之前检查更改 TXT 映像以对主存储器进行编程、然后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    以上建议是否解决了您的问题? 如果很快没有响应、我将假定他们已经完成、此主题将关闭。