This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:如何在 MSP430F5335中使用 EHIF 控制 CC8530?

Guru**** 2380030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5335, CC8530, MSP430F5438
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693157/msp430f5335-how-to-control-cc8530-using-ehif-in-msp430f5335

器件型号:MSP430F5335
主题中讨论的其他器件: CC8530MSP430F5438

我目前正在使用扬声器、希望通过 MSP430F5335通过 EHIF 的主机控制来控制 CC8530。

但是、网络上没有详细信息、也没有 CCS 项目示例。

在哪里可以找到 MSP430F5335的 EHIF 信息?

我在网上的 e2e 论坛上找到了一篇文章、但对我来说似乎没有什么用处。

(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/purepath_wireless/f/382/t/115370

我尝试在我的代码中包含来自上述 Web 地址的源文件(基于 A3DPDemo)、

但我在 ASM ("NOP")或 UCA3RXBUF 中遇到错误。 从哪里可以获得更详细、更易于说明的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    您是否已经了解了设计手册 DN120:CC85xx 外部主机接口:示例和库

    它介绍了 MSP430F5438上的实现、但概括性了解和要采取的初始步骤仍然很有价值。

    遗憾的是、我们没有有关 MSP430F5335的专用信息。

    请查看设计说明、并告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题?
    如果您的问题得到解决、请验证给定的答案、或者告诉我您仍需要帮助。
    否则、我将继续并关闭此主题、以防我听到您的反馈。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 您的回答非常有帮助。 谢谢你。