This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如何使用批处理文件刷写 MSP430FR2633?

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430F1232, MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694683/msp430fr2633-how-to-flash-the-msp430fr2633-with-batch-file

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: MSP430F1232MSP430F149

大家好、

我有 MSP430Flash 仿真工具。 我在 IAR 6.4版本的帮助下对 MSP430FR2633进行了编程。

我还从 IAR 为 生产部门创建了十六进制文件。

我们正在尝试此命令行在另一个 MSP430FR2633上下载相同的十六进制文件。  

CLS
MSP430Flasher.exe -n MSP430FR2633 -b -u -e ERASE_ALL -w "FirstButton.hex"-v -g
暂停

我们始终会收到"未知设备"错误。

我们使用 MSP430Flaser 版本1.3.18。

请帮助!!

我们使用 MSP430F1232和 MSP430F149的其他产品也使用了相同的命令行。 这两种微控制器都可以与相同的命令行完美配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有 MSP430Flasher 的最新版本、因此支持该器件。

    我怀疑它可能与您在 PCB 上的编程设置或设计有关。

    包含正在进行编程的 MSP430FR2633的电路板在 MCU 复位线路上是否具有47k 上拉电阻和1000pF - 2200pF (10nF - 22nF)电容、如图中所示?

    您使用的是4线制 JTAG 还是2线制 Spy-by-Wire?

    从 MSPFET 工具到目标的编程路径有多长(包括 PCB 上的电线和布线长度)?

    您是使用 JTAG 连接为目标 MCU 供电、还是目标 MCU 从其他电源获得电源?

    编程期间的目标 MCU VCC 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是2线制 Spy-by-Wire 连接。 只有 TEST、RST、来自 Tool 的 VCC 和 GND 引脚连接到 MSP430FR2633。
    编程路径可从工具到 MSP430FR2633的距离为3cm (最大值)
    我们将通过 MSP430FET 工具为 MSP430FR2633供电。
    我们在编程期间获得3伏 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该电路板在 RST 线路上还包含47k 上拉电阻器和1000pF 电容器、如 TI 网站上的"Spy-by-Wire diagram as menendio"中所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,我想了!! 工具侧的 TCK 引脚未通过330欧姆电阻连接到 MSP430FR2633上的 TEST 引脚。
    现在、从 MSP430FR2633进行回读和向 MSP430FR2633进行写入操作都可以正常工作!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
    感谢您让我知道您的工作正常。