This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:用户指南和数据表中未使用的 GPIO 行为

Guru**** 2928170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694648/msp430g2755-unused-gpio-behavior-in-user-s-guide-and-datasheet

器件型号:MSP430G2755

您好!

MSP430G2755的数据表,表‘进入 VCC 的有源模式电源电流不包括外部电流’,注(1)说明所有输入都连接到0V 或 VCC。

MSP430G2755的用户指南‘未使用引脚的连接’表示端口引脚的电势为开路。

数据表注释是否意味着所有 GPIO 都从外部连接到 VCC 或0V?

2.如果是,是否需要更改用户指南以反映建议的外部连接到0V 或 VCC 的电位?

感谢您的帮助!

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表显示、对于有源模式电源电流测量、所有输入都连接到 GND 或 VCC。  这就是在探头和测试期间在工厂中测试该方法的方式。  原因是它不需要使用正常设置 GPIO 引脚的任何代码对器件进行编程、如用户指南中所述、因为复位后 GPIO 引脚始终是输入、并可在测试期间连接到 GND 或 VCC。 这使得测试时间更短。

    现在、对于用户应用、如用户指南中所述、强烈建议将所有未使用的 GPIO 引脚设置为输出、并且通常使用代码驱动为低电平、尽管您也可以将它们驱动为高电平。  这并不重要、因为您不应将任何东西连接到这些引脚(其他电路、VCC、GND 等)。

    以下是直接从用户指南中获得的建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    感谢您的快速响应以及对数据表注释和用户指南建议之间细微差异背后原因的详尽解释。

    此致、

    标记-