This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24#39;s 输入范围

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694215/msp430i2041-sd24-s-input-range

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S

您好!

在电压高于的情况下测量传感器的建议方法是什么
差分输入电压范围和内部基准?

根据数据表、SD24的输入范围为±928mV (@SD24GAINx=1)、但我们的
传感器输出为0至1.6V、因此不能直接馈入 SD24输入
可能需要添加一个电路来使负极侧悬空、因此可能需要一个外部基准 IC。

如果有任何应用手册、请告诉我您的建议
或使用 MSP430 SD24的指南。在本例中、我们是否应该选择外部 ADC?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    您可以使用分压器将最大输入电压置于 MSP430i2041的最大满量程范围(FSR)内。 例如、EVM430-i2040S 可使用一个可降低 SD24输入电压的大分压器来测量230VAC 的输入电压。 有关更多详细信息、请参阅 EVM430-i2040S 的原理图。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    谢谢、

    在测量单端信号时、我们担心动态范围、
    如果传感器范围为0至1.6V、则将负输入接地会将动态范围减半。
    是否有任何方法可以避免这种降低并在全动态范围内测量0至1.6V?

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Σ-Δ ADC 面向差分输入。 如果您希望将其与单端输入配置结合使用、则会如您所述限制 ADC 性能。 虽然我知道 Σ-Δ ADC 具有更高的分辨率、但可能具有更差的动态范围性能、但我还是建议将 SAR ADC 用于单端输入。

    此致、

    James

    MSP 客户应用