请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想启用以太网中断,我怎么做? 我的目标是 :我希望我的 msp432首先与 PC 建立以太网连接、如果建立了连接、我的代码应继续。
此致、
票价
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想启用以太网中断,我怎么做? 我的目标是 :我希望我的 msp432首先与 PC 建立以太网连接、如果建立了连接、我的代码应继续。
此致、
票价
直接答案是使用 IntEnable()和 EMACIntRegister() API 调用来注册和启用中断。 但是、您可能使用的堆栈会为您注册中断。 我建议查看 此处 TI Resource Explorer 上的 NDK 示例 、了解如何使用堆栈来执行所需的操作。
示例:
1.注册中断处理程序
EMACIntRegister (EthBaseAddr、HandlerFn)、
2.启用中断
IntEnable (INT_EMAC0);
-Bob L.