This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F67641:TRF7970A

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, DLP-7970ABP, TRF7970A, MSP430F6779A, MSP-EM-DESIGN-CENTER, MSP-TS430PEU128, EVM430-F67641, CC3100MOD, TIDC-3PHMTR-WIFIXR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712112/evm430-f67641-trf7970a

器件型号:EVM430-F67641
主题中讨论的其他器件:MSP430F67641DLP-7970ABPTRF7970AMSP430F6779AEVM430-F6779MSP-EM-DESIGN-CENTERMSP-TS430PEU128CC3100MODTIDC-3PHMTR-WIFIXR

您好!

我想使用支持 NFC/RFID 的系统构建智能仪表。 因此、我选择 MSP430F67641和 TRF7970A/ DLP-7970ABP 模块来设置环境。

您能不能告诉我、我可以选择哪种基板来设置系统。 此外、我假设可以  将 MSP430F67641和 TRF7970A/DLP-7970ABP 与同一个基板组装在一起。

如果我出了问题、请更正我的问题。

BR、

Suchandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想设计智能仪表、我强烈建议您查看我们基于 MSP430F6779A 的 EVM430-F6779。 与 MSP430F67641不同、我们新发布的电能测量设计中心(MSP-EM-DESIGN-CENTER)支持 MSP430F6779A。 它可以让您在电表侧快速启动和运行。

    对于 NFC 端、您所查看的模块应该适用于您的应用。 为了将这些模块集成到 MSP430F6779A 设计中、您可以使用 EVM430-F6779、但它不允许您轻松连接到所有引脚。 因此、我建议您为 MSP430F6779A、MSP-TS430PEU128购买目标插座板。 这样、您就可以在 F6779A 上开发应用代码并轻松连接到 NFC 模块。

    然后、您可以继续开发定制板并构建集成了所有组件的 PCB。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:


    感谢您的概述。 它真的很有帮助。 现在、我似乎可以为我的应用提供2个选项。

    1>将 NFC 模块 TRF7970A 与 EVM430-F67641 (MSP430F67641 SoC、Wifi/ZigBee 网络)连接。 如 http://www.ti.com/tool/EVM430-F67641所示

    在 MSP-TS430PEU128中连接 NFC 模块 TRF7970A、MSP430F6779A、CC3100MOD。 按照您的建议。

    请告诉我组合是否正常。 如果不是、请指出所需的更改。
    此外、请告诉我是否有任何 Appnote 可用。

    您能否在  印度告知我可以从何处购买 组件/完整的电路板?

    BR、
    Suchandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM430-F67641相当昂贵、因此开始使用时、我建议使用选项2。 但是、F6779A 的目标板与 F67641A 的目标板不同、因此在购买任何器件之前、请记住这一点。 我推荐使用 F6779A、因为它受 EMDC 支持、但如果您不打算使用 EMDC、这并不重要。

    TI 设计指南 《在智能电表中实现 Wi-Fi 连接》(TIDC-3PHMTR-WIFIXR)虽然过时、但仍应有所帮助。

    如需购买、您应能够通过我们的 TI Store store.ti.com 购买。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您提供信息。 我现在似乎已经清楚地了解了这一点。

    非常感谢。

    BR、

    Suchandan