This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:MSP430F67641A

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693176/msp430f67641a-msp430f67641a

器件型号:MSP430F67641A

您好!

我们使用的是 MSP430F67641A 微控制器。 在这种情况下、当我们使用调试器模式时、RTC 矢量中断不响应。

为此、我们必须执行硬复位、然后启动该中断。

即使在进入 LPM 模式输入/输出后一段时间、该中断也会停止响应。

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    此外、是否已启用您需要的所有中断? 请查看 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》 中的第24.4节中的正确寄存器设置。

     是否可以通过寄存器配置设置具有更高优先级的 RTC 中断标志、这样您就不会看到您等待的中断?

    如果您看到这种行为与 LPM 和 AM 之间的切换相关、您能否确保在需要时始终启用正确的中断?

    您还可以尝试验证问题是否在您不处于调试模式时消失:您可以使用闪烁的 LED 或 RTC ISR 中的日志记录来指示正在处理的中断。

    请分享您的一些发现和更多应用详细信息、以进一步解决您的问题。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题? 如果您的问题得到了解决、请验证给定的答案、或者告诉我您仍需要帮助。
    如果我没有听到您的反馈、我将继续并关闭此主题。 如果您希望在之后重新打开该线程、只需回复到最新帖子、它将再次打开。
    此致、
    Britta