This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:是否可以下载 Grace 软件?

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693262/msp430g2553-is-it-possible-to-dowload-grace-software

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430WARE

请告诉我是否可以下载 Grace 独立版本?  链接 http://www.ti.com/tool/grace 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Grace 已随 CCSv6停止使用(或至少在这方面停止使用)。 据我所知、在较旧版本的 CCS 中、并非所有下载镜像都可以降级、因此这可能不是问题。

    由于 Grace 只是进行了一些初始设置、无论如何、我不建议降级、因为无论如何都需要进一步的 C 代码。

    我建议您查看 Energia、它为 MSP430G2553 Launchpad 提供了一组函数、或者查看我们通过 MSPWare 提供的几个代码示例。 这些工具可帮助您轻松开始使用器件上的外设。 这些外设示例可在 TI Resource Explorer -> Software -> MSP430Ware -> Devices ->[您的器件]中找到。

    希望这能让您快速启动并运行。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的问题得到了解答、请验证给定的答案。
    然后、我将继续并关闭该线程。

    谢谢、此致、
    Britta