This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F2122:链接"*。out"未生成

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693160/compiler-msp430f2122-linking-out-not-built

器件型号:MSP430F2122
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

导入旧工程时、为什么会出现下图所示的错误?

我过去构建过一个项目、它可以正常工作。

今天、我需要重复使用该项目并进行更改、因此我将其导入到 CCS 中。

在进行任何更改之前、我会执行'debug'、CCS 会向我显示错误消息。

我如何解决它、为什么会发生误差?

此致、

Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此错误很可能是由于 CCS 旧版本和新版本中的链接器文件不匹配而导致的。 CCS 有时会更改处理.out 文件的方式,这也会导致链接器文件发生一些更改。 最简单的修复方法是从 MSP430Ware 中为您的器件打开一个代码示例。 从该示例中获取链接器文件、然后替换旧工程中的链接器文件。 此外、请仔细检查优化设置、因为在将项目导入到新版本的 CCS 时、优化设置可能尚未转移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    我构建了一个新项目并使用原始的 main.c 文件、问题已经解决。

    此致、
    Yu-Chuan、Chen