This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:芯片被整体擦除

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710367/msp430afe253-chip-is-mass-erased

器件型号:MSP430AFE253

对芯片进行编程并测试固件之后。 它连接到交流装置。

我们怀疑在没有密码的情况下意外进入 BSL、我们看到芯片被整体擦除。

这是否会发生?

我们可以做些什么来防止它? JTAG 引脚保持断开状态。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就噪声而言、TEST 引脚确实是一个关键引脚。 TEST 引脚具有典型值为60kOhm 的内部下拉电阻。 如果电路板上连接了长迹线、则外部噪声(尤其是较大电机的噪声)可能耦合并调用 BSL。 因此、在某些情况下、可能会发生意外行为。

    如果您不打算使用 JTAG、则可以将 TEST 引脚接地。 或在靠近芯片的位置具有0欧姆电阻器接地。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我们在已擦除的单元上看到的内容:

    1.所有主存储器都被擦除。

    2、信息存储器被擦除、但具有相同的字节

    @1000

    AA 55 FF 3F CD AB AA 55 34 12 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    和信息块末尾的不同字节

    第一个单元

    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 89 8E 75 8D FF FF FF

    第二个单元

    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9E 8E 91 8D FF FF FF

    您能否判断这是否是 BSL 批量擦除的结果?

    这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lior Kfir、

    对于 MSP430x2xx BSL、有这样的名称:针对 BSL 的冷启动和热启动。 当 BSL 由 TST-RST (硬件调用)调用时--这是冷启动,对主内存和信息内存执行整体擦除。 对于热启动、通过从应用程序调用 CHEN BSL、不会擦除信息存储器。

    我仍然尝试分析的是、即使是偶然调用 BSL、引导加载程序也会在收到批量擦除命令时执行批量擦除。 当调用 BSL 但未传输任何数据时、不应执行批量擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    被擦除的 MSP430AFE253是否可以返回到它的默认 TI 参数?

    我们看到的是地址1000处的 TI 签名和10FA-10FD 处的 DCO 校准

    此芯片是否有 BSL? 或未记录的内容?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能展示您是如何连接 JTAG 接口的? RST 上是否有上拉电阻器?
    受影响的器件数量是多少?
    您如何确认它已被整体擦除?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您仍然有问题吗? 如果没有、我将关闭该线程。

    此致、
    Andre