This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:更改 DCO 频率的持续时间如何?

Guru**** 2509735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/692738/msp430fr5849-how-about-the-time-duration-to-change-dco-frequency

器件型号:MSP430FR5849

您好、先生、

我的客户正在功耗关键型应用中使用 FR5849。 他们希望在大多数时间将 DCO 频率更改为1MHz、但在需要高速计算时更改为8MHz。 他们发现当从1M->8MHz 变化时,需要900us 才能保持稳定。 当从8MHz 更改为1MHz 时、它将需要120us。

他们想知道这是正常的吗? 为什么需要900us 来进行这样的 DCO 频率变化?

此致

徐学友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您真的需要稳定的频率吗?
    如果您未使用任何关键通信(例如 UART、I2C、SPI 等) @ 8MHZ、则"可能"不需要等待时钟稳定。 乘法和移位的工作频率与@ 8.000MHz 相同、@ 7.899MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    这取决于 FLL 锁定时间。
    有一种方法可以缩短锁定时间:在 FLL 锁定后保存抽头值、并在下一次频率变化时重新加载抽头值。

    此致、