This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2131:关于 MSP430G2131的下载时间。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2744, MSP430G2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691554/msp430g2131-the-time-of-download-about-msp430g2131

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-FET430UIFMSP430G2744

降级:

我们使用 FET430UIF 仿真器通过 SBW 接口下载代码、我们发现时间大约为2分钟。

使用2分钟是否正常? 因为代码不大。

请 提供一些建议!

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW 不像 SWD 那么好、并且它在与相关电容器交战时始终使用复位线来削弱它

     我从未在任何地方发现过 UIF 基准、但它是一个非常慢的器件。 TI 关于 MSP-FET 的索赔...

    读取/写入速度比之前版本的 FET 编程器 MSP-FET430UIF 快4倍

    对于 MSP-FET、JTAG 闪存写入速度 高达20KB/秒、SBW 闪存写入速度高达7KB/秒 那么、将其除以4。 可以更改模式(刷写软件)、SBW/JTAG 时钟,但不要期望 奇迹。

    MODE   JTAG   Spy-Bi-Wire
    ------------------
    慢速   1MHz   200kHz
    中等 4MHz   400kHz
    快速   8MHz   600kHz

    问题与什么代码大小有关? 没有支持2xx 闪存器件块写入的 MSP430闪存工具、其中闪存写入速率可高达50KByte/sec 除我的外、通过一条 IO 线路扩展 SBW 接口以提高传输速率(通过 JTAG)。 对于擦除/写入/验证、使用32 KB 文件需要1秒。  

    D:\MSP430>FLASH -f test_msp430g2744_green_blink.txt -e -w -v

    文件:"test_msp430g2744_green_blink.txt"
    @8000 32768字节
    总大小:32768字节

    在 COM7上找到 SBW+

    获取器件
    # JTID 保险丝设备处理器
    0 89  正常  2955 00A0
    1 89  正常  2955 00A0
    2 89  正常  2955 00A0
    3 89  正常  2955 00A0
    4 89  正常  F227 80A0
    5 89  正常  F227 80A0
    6 89  正常  F227 5040
    7 89  正常  F227 5040

    擦除
    时间:34ms

    写入
    时间:668ms 速度:47、8kB/s

    验证
    时间:160ms 速度:199,0kB/s

    释放设备

    总时间:953毫秒

    D:\MSP430>   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚检查过、MSP430G2131只有1KB 的闪存、因此即使 SBW 接口在最低时钟上使用 FET UIF、也是错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、

    我会再次检查您是否使用的是 FET 的最新固件版本。 您可能遇到的另一个主要问题是 SBW 电路。 如果线路上的电容过大、则可能会出现传输位错误、导致重新发送数据。 请确保您的 SBW 电路与《MSP 硬件用户指南: http://www.ti.com/lit/slau278》中的图2-2相匹配