This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 特性请求:符合 FCC + RoHS 标准的 MSP430 Launchpad

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211, MSP430G2231, MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713604/feature-request-msp430-launchpad-with-fcc-rohs-compliance

主题中讨论的其他器件:MSP430G2211MSP430G2231MSP-EXP432E401YMSP432E401Y

您好!

我找不到符合 FCC + RoHS 标准的 MSP430 Launchpad 电路板、该电路板旨在转售。

动机:我想使用预构建板来构建我的软件、而无需 PCB 制造和认证、只需重新组装案例、因此我能够专注于软件方面、而无需进行电气硬件工程更改。

可能只有 MSP 430 MCU 认证;我指的是完整的 Launchpad PCB、可实现最低的硬件原型设计、可能需要额外付费。

如果它不在 TI 范围内、我们也欢迎您发表评论来澄清它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、您好!

    您正在为您的软件项目设计哪个器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    此信息按原样免费提供、但不含保修- MIT 许可证。


    任何具有 GPIO 的 MSP430都应该如此。

    我可以使用任何支持 USB 和 GPIO 的 TI Launchpad;我的目标是 MSP430/MSP432、因为它对我来说是最简单的选项(无网络堆栈)、因此它应该具有最小的硬件占用空间。

    如果我正确的话、任何 MSP430/MSP432都具有 GPIO 支持。



    2个示例:

    MSP-EXP432P401R

    www.youtube.com/watch

    MSP432TmLaunchPad 和 TI 云开发工具入门

    应用工程师
    发布于2015年3月19日


    但是、我在 PCB 本身上看不到 RoHS 或"X Pb"标签。 可能是在视频中省略的向后部分。
    如果可用、我希望预焊接下引脚行模型。




    2.[较不推荐的选项、因为它更过时、功能更少]

    MSP430G2211
    MSP430G2231

    www.youtube.com/watch

    MSP430超值系列 LaunchPad 项目教程

    应用工程师
    发布于2011年8月16日



    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    感谢您为您的项目选择 MSP430/432器件。

    我想将您的问题与以下主题的答案联系起来:

    有关 RoHS 合规性问题、请查看以下符合 RoHS 标准的 launchpad。

     MSP430 LaunchPad 超值系列开发套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "
    LaunchPad (以及 TI 的任何 EVM)仅用于评估。

    它们不适用于最终产品。

    原理图和硬件可用作客户系统的参考。 Launchpad 的包装盒中包含一张小页、并随 TI 出售的任何 EVM 一起提供了评估 模块(SZZC019F)的条款和条件、其中对此进行了明确详细说明。

    话虽如此、您可以随意获取布局和原理图并构建自己的器件。 此时、您的设计由您自己完成、您将负责需要完成的任何测试和验证。      我们对这些电路板的测试不会超过销售工作电路板、满足全球法规以及最终满足某些内部性能指标所需的水平。 这些可能与     您的系统将面临的条件不同。
    "

    我怀疑是这样。 这意味着、即使我获得了具有"RoHS/FCC/CE 合规性认证"的电路板、我也无法转售它。

    这就是为什么我在标题中标记了"功能请求"-如果此选项不存在、您会考虑添加这样的新产品吗?


    我正在使用"可再销售最终产品"板、其依据是:


    MSP-EXP432E401Y
    MSP-EXP432P401R


    动机:此流程的发展是 O (1)而非 O (n):

    您可以提供1块"现成 COTS 产品"电路板、这可能足以满足您大部分软件客户的需求、而无需您的所有客户都进行电路板定制。
    尽管此电路板中超集的净价将比任何定制电路板都要大、但您可以更轻松地访问库存、从而降低有效价格。

    目前,评价委员会的~13美元价格对于最有趣的项目,即国际水文学组织来说是相当负担得起的。 由于额外的生产工作量、这可能会略微增加成本。

    此外、生态系统和您出色的生产线可以验证和确认此产品、而不是让每个客户自己执行、类似于软件中的开放源码。


    如果您没有此类产品的发展蓝图、如果您明确提及、我将不胜感激、以减轻我的困惑。


    谢谢



    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息按原样免费提供、但不提供任何保修- MIT 许可证。


    发件人:
    www.ti.com/.../slau748a.pdf

    "
    SimpleLink (TM)以太网 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad (TM)开发套件(MSP-EXP432E401Y)
    用户指南
    2017年10月- 2018年7月修订

    第4页:1.5规格
    表1:MSP-EXP432E401Y 规格
    符合 RoHS 状态
    "


    MSP-EXP432E401Y 是一款令人印象深刻的开发套件。

    MSP-EXP432E401Y 硬件缺少哪些符合 FCC/ CE 标准? 其功能和符合 RoHS 标准的状态使其成为理想的候选产品。

    即使您不打算对其进行认证、了解差距也将有助于创建具有外部认证的衍生产品。
    指向 FCC/CE 测试结果的指针、即使未通过、也可能有助于衍生设计从参考设计结果中学习。

    指向 MSP-EXP432E401Y RoHS 认证文档的指针将有助于更好地集成派生产品。



    谢谢

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、您好!

    感谢您对电路板的善意建议。 我会将您的意见反馈给我们的发展团队、以便在他们的计划中考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在帖子中标记了"这解决了我的问题"。

    Doron