This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:有关 MSP430 fFrame 的问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693942/msp430f6777-question-about-fframe-of-msp430

器件型号:MSP430F6777

您好!

我想确保。

数据表 LCD_C 的 fFrame 在 mux = 1、2、3、4时具有最大值和最小值。
如果在 mux = 8时使用、这些最大值和最小值是如何的?


请给我一个近似值。

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 mux = 8时、请假设 fFRAME 的最大值为100Hz。 fLCD 的公式不变、但多路复用器= 8时会增加。 这很可能是 LCD_B 参数的复制粘贴错误、我将传递该反馈以在数据表中进行更新。

    此外,我们还有一份有用的应用报告,叫做 《使用 MSP430TmMCU 和段式 LCD 进行 LCD 应用设计》。

    此致、

    James

    MSP 客户应用