This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:用于在 MSP430F249中恢复 TLV 结构的示例代码

Guru**** 2517640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP430F2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693238/msp430f249-example-code-for-restoration-tlv-structure-in-msp430f249

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件: MSPWAREMSP430F2410

您好!

 MSP430F249中是否存在用于恢复 TLV 结构的示例代码? 客户在芯片中擦除了 TLV 结构、现在他希望恢复原始 TLV。

谢谢你。

BR、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、只有 TI 的开放源码示例用于 DCO 重校准。 在软件中、在器件页面的工具和软件选项卡下、它可以作为第一个记录找到。 文件名为 slac149.zip、zip 存档文件中的相关示例为 msp430x24x_DCO_flashcal.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错。 要恢复完整的 TLV 结构、同时保证 dattSheet 规范意味着在 TI 重新测试器件、而不是此处的选项。

    如果需要的 DCO 校准数据超过 DCO、最好的建议是用新的器件替换器件。 对于 DCO 校准数据、如第一次答复中所示、您可以使用 MSPWare 中包含的演示代码 msp430x24x_DCO_flashcal.c ->示例->器件->MSP430F2xx->MSP430F23x_MSP430F24x (1)_MSP430F2410_Code_Examples->c

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是替换已擦除的器件的第一个想法。 我们还记得有示例用于恢复 MSP430F21x2的 DCO 校准数据,所以我问....

    此致、
    弗兰蒂塞克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这解决了您的问题吗? 如果问题得到解决、请将答案标记为已验证的答案。
    否则、请指明您仍需要帮助。
    谢谢、此致、
    Britta