This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:Energia 串行监视器不工作

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430G2453, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693278/msp430g2452-energia-serial-monitor-not-working

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430G2453MSP430WARE

大家好、社区

我使用的是带有修订版1.5电路板的 mspg2452。

无法使串行监视器在 Energia (1.7)中工作。

我在 Windows 10 64位计算机上。

我尝试将跳线设置更改为与 Vcc、GND、测试和垂直方向平行的 TXD RXD。

以上都不是。

当我插入该板时、会检测到该板、并且由于 Energia 的 dll 技术、我能够上传到 micro。

请提供任何帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将在 Energia 页面上找到有关正确跳线设置的指导。第一张 MSP430G2453图片显示修订版15。 因此适用于您的问题。 这不应该是问题。

    根据我的理解、您能够对电路板进行编程、并且已经检测到电路板、因此硬件似乎正常。 尝试检查 Energia 您当前选择的 COM 端口、以及 USB 版本是否不匹配。

    总的来说、我建议您 访问 官方43oh Energia 论坛 、以获得 有关串行监控器问题的更多指导。 我们已经提供了很多可帮助您的故障排除方法!

    谢谢、此致、

    Britta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应、但我担心它不能解决我的问题。

    我曾在 Energia 论坛上、找不到任何对我的特定问题有用的信息。

    如果我的特定配置出现问题、请告诉我、如果 G2452存在已知问题、我不在乎购买其他芯片。

    我认为最好的答案是由制造商自己决定。

    我不反对使用 Code Composer、但我也有同样的问题。

    将简单的 Energia sketch 加载到其中并查看控制台。 没有...

    提前感谢您的宝贵建议和帮助。

    Txomin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾听到 Energia 论坛根本没有帮助。
    您能否告诉我您是否打算在 MSP430G2452上实现 SPI 或 I2C? 请注意、集成的通用串行接口不提供 UART。
    尽管如此、开始使用的一个好方法是查看 MSP430Ware 示例(CCS->TI Resource Explorer->MSP430Ware->MSP430Ware->MSP430G2xx->MSP430G2452)、其中包含多个文件以及用于实施 I2C 和 SPI 的代码示例(以及通过 Timer_A 实现的 UART)。
    请告诉我、这对您来说是否可行、以便我们从这里着手。

    谢谢、此致、
    Britta