This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:PZ 封装布局审查请求

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712546/msp430f6779a-pz-package-layout-review-request

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

James Evans 的

我们如何快速查看基于 TI 参考设计的 MSP430F6779仪表板实现方案的布局? 不希望在此处发布屏幕截图。   

谢谢

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    很高兴听到您的声音! 感谢您不要在论坛的此处发布私人屏幕截图。 为了让您知道、Brian 通过电子邮件与我联系了有关此申请的事宜。 我预计最迟将在一周内完成审核。 我现在还有其他几个优先级、但当我能够做到这一点时、审核不应太长。 我可能有问题、但我将通过电子邮件分享、而不是在这里。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    为了让您知道、审核已完成、并与 Brian 分享了反馈。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹姆斯:

    裸板的电量计量。 正在组装 BOM 套件。 为了确保我们正确并尝试整合独特项目的数量、我们几乎没有提出任何问题。

    基于原始 TI 6779仪表参考原理图的问题

    1.R/L7至 R/L14模拟前端 CT 系列耦合部件。 在您的测试中、是否发现需要电感器或仅需0欧姆跳线?

    2.R20至 R23、CT 负载电阻器。 假设这些值是针对特定 CT 确定的。 您是否可以针对其他 CTS 确定这些参数的大小提供任何指导?

    3.在 BOM 中使用32KHz 晶振时,C37和 C40 12pF 电容器不应被组装。 对吧?

    4.R51和 C53是6779 RST 引脚上的 RC。 R51的值有多重要? 使用56K 而不是47k 来降低速度是否可以?

    谢谢

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    [引用 user="dflohr"]快速计量裸板。 正在组装 BOM 套件。 为了确保我们正确无误并尝试合并唯一项目的数量、我们几乎没有提出任何问题。

    很棒!

    [引用 user="dflohr"]1. R/L7至 R/L14模拟前端 CT 系列耦合部件。 在您的测试中、是否发现需要电感器或仅需0欧姆跳线?[/quot]

    在需要噪声或 ESD/浪涌保护的情况下、0欧姆电阻器是电感器或铁氧体磁珠的占位符。 在下面的主题中、我们对这些保护器件进行了一些很好的讨论。

    TIDM-THREEPHASEMETER-F6779:电流字体端二极管钳位? 为什么要串联2个二极管?

    [引用 user="dflohr"]2. R20至 R23、CT 负载电阻器。 假设这些值是针对特定 CT 确定的。 您可以针对其他 CTS 确定这些问题的大小提供任何指导?[/报价]

    当然! 实际上、我们的 EMDC 工具可以帮助实现这一点。 对于 EMDC 工作区中的每个 CT、您可以修改参数以满足您的要求。 对于每个 CT、输入绝对最大 IRMS 值和 CT 的匝数比。 然后、您可以相应地调整负载电阻器以使用大部分满量程范围(FSR)。 RMS 值自动转换为峰值、以便与最大 ADC 输入值(FSR)进行轻松比较。

    [引用 user="dflohr"]3. 在 BOM 中使用32KHz 晶振时、不应安装 C37和 C40 12pF 电容器。 正确?[/报价]

    我建议使用外部负载电容器。 它们比内部负载电容器更准确、更一致。 根据晶体的有效负载电容选择负载电容。 更多详细信息、请参阅《MSP430 32kHz 晶体振荡器》应用手册。

    [引用 user="dflohr"]4. R51和 C53是6779 RST 引脚上的 RC。 R51的值有多重要? 使用56K 而不是47k 来降低速度是否可以?

    使用数据表中建议的值。 这些值很重要、不应更改。 同样、请参考 《MSP 硬件工具用户指南》(SLAU278)中的图2-3。 根据 SBW 速度的快、由于 PCB 上的寄生电容、您实际上可能需要一个小于2.2uF (可能约为1.1nF)的电容器。 请参阅图2-3底部的脚注。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯: 谢谢。

    1.  好的。  现在、我们将输入跳线

    2.  将跟踪 EMDC 工具

    3.  将按照 TI 参考设计原理图(该 BTW 显示为"DNI")安装12pF 电容器

    4  47k 好的、  TI 参考原理图将 RC 电容称为  C53  .1uF   、而不是2.2nF 、但我想、如果您不使用 SBW  、则会在构建中使用1.1nF

    Rgds

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错!

    此致、

    James

    MSP 客户应用