This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5959在16MHz 时的奇怪行为连接到调试器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710636/ccs-msp430fr5969-msp430fr5959-strange-behavior-at-16-mhz-connected-to-debugger

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

另请参阅:  

我看到的行为与中所述的完全相同  

运行在16MHz HFXT 上时、MSP430FR5969会出现意外行为。  以前对问题的最初答复显然不理解这一点。 如果仔细阅读、原始海报的工作频率为16MHz。 由于该线程已锁定、我无法在此处回复、因此我将创建一个相关的问题、以提请注意我现在怀疑的是勘误表(或编译器错误)。

 就我所能说的、我们的工作范围是最大值。 当 MCLK 在16MHz HFXT 上运行时、调试器在随机位置断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种行为似乎只存在于我们的一个目标上、而不存在于另一个目标上。 此装置的 launchpad 似乎也正在正常运行。 所有电压电平似乎都是标称值、没有异常瞬变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quinn、

    感谢您发帖。
    因此、您会说行为取决于器件、您只观察其中一个目标上的行为。 目标之间是否存在 nay HW 差异? 您还能与我们分享您配置时钟的代码吗?

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标板的逻辑部分之间没有明显的硬件差异。 我的公司认为这里开发的所有软件和代码段都是 IP。 我们拥有的时钟软件源非常复杂、因此、我怀疑它不会以任何有意义的方式帮助您理解这个问题。 我可以给出时钟配置前后的寄存器状态。

    以前:

    e2e.ti.com/.../6012.msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_main.txt

    之后(在"虚拟断点"处):

    e2e.ti.com/.../4454.msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_phantom_5F00_breakpoint.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为该行为与勘误表 JTAG27、EEM31、EEM30、EEM23或 EM19或 DMA7。 我们是否有办法协调关于这个问题的专业通信。 我们有超过100个独特的计划 MSP430FR 目标、我们对调试工具充满信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quinn、

    我认为您正确、问题可能是由这些错误中的一个或多个原因引起的。 对于 JTAG27、EM31、EM30、EM23、EM19勘误表、 它们仅适用于调试模式、不会影响您的应用代码。 对于 DMA7勘误手册、您能否提供有关您的应用的更多信息、因为该勘误手册不会导致您在调试器中看到的这种奇怪行为。

    同时、我正在与我们的系统团队合作、以更好地了解您的问题并找出问题的根本原因。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quinn、

    我仍然无法再现您在这里看到的奇怪行为。 我计划尝试更多器件并不断更新。 但正如我在前一篇文章中提到的、JTAG27、EM31、EM30、EM23、 EEM19错误仅适用于调试模式、不会影响您的应用代码。 您还有其他问题需要我帮助吗?

    谢谢、
    是的