This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:初学者需要设计指南

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP-EM-DESIGN-CENTER, EVM430-F6779, MSP-TS430PEU128, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713321/msp430f6779-design-guide-required-for-beginner

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RMSP-EM-DESIGN-CENTEREVM430-F6779MSP-TS430PEU128MSP-FET

你(们)好

我正在尝试构建一个能量计。 为此、我选择 MSP430f677x 系列作为微控制器。

之前、我只是在研究现成的控制器、例如 r-PI 或 MSP432E4评估板。 这次、我想使用 MSP430f6779创建自己的微控制器板。 有人能帮我解决以下问题吗?

  • 我想知道微控制器(如晶体振荡器)需要哪些外部组件。 基本电路图会有所帮助。
  • 我想知道如何将程序刻录到微控制器上。 USB 调试器接口是否需要任何额外的组件?(我没有 JTAG 调试器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RESET 引脚需要一个 RC 滤波器;请参阅用户指南的表1-3。

    所有电源都需要常用的去耦电容器。 VCORE 引脚需要一个470nF 的电容器;请参阅数据表中的"建议运行条件"。 另请参阅"辅助电源建议运行条件"。

    如果您使用的是 SD24模块、VREF 需要一个电容器;请参阅"SD24_B 电源和建议运行条件"。

    仅当您需要比任何内部时钟更精确的时钟时、才需要晶体。

    F6779没有 USB 接口。 要进行调试、您需要连接到 JTAG 或 Spy-Bi-Wire 引脚、并使用符合这些协议之一的仿真器器件。 任何最新的 LaunchPad 板都包含此类仿真器、并允许连接到外部器件的 SBW 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch 先生

    感谢您的快速回复。 现在、我必须在购买 FET 调试器或其他 IC 之间做出选择。 请回答以下问题。

     

    1. 是否有任何支持 SWD 模式的能量计 IC?

    2. 我遇到了用于能量计(AD7878)的模拟器件中的 IC、它可以直接计算有功功率和无功功率。 我仍然需要一个微控制器来驱动 IC 和执行其他操作。 您能否推荐一些支持 SWD 模式的 MSP 或等效 IC 与此 IC 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430的 SBW (Spy-Bi-Wire)与 ARM 的 SWD (串行线调试)不同。

    只有非常旧的 MSP 不支持 SBW。 总之、要检查芯片是否支持 SBW、请查看功能图:

    我不知道能量计 MCU 需要什么功能、但 TI 似乎对此有 ""="">大量信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 MSP430的 SBW (Spy-Bi-Wire)与 ARM 的 SWD (串行线调试)不同。 我注意到、在少数 IC (MSP432系列)中、它具有 SWD 和 J-TAG (如 MSP432P401R)、我想知道 MSP430是否也具有 SWD。

    无论如何、感谢您的意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、您好!

    感谢您关注我们的 MSP430F677x (A)器件! 由于您正在尝试构建能量计、因此我想为您的开发重点介绍几种宝贵的资源。

    首先、了解我们新发布的适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心(EMDC)(MSP-EM-DESIGN-CENTER)。 它支持这些器件并将加速您的开发。 使用 GUI、您可以从头快速配置您的系统、或将其基于提供的某个 EMDC 示例项目。 本周晚些时候、我们将发布新版本(v1.30)、其中包含一些错误修复、改进的文档以及添加的开箱即用示例部分、更新的通信连接、IAR 支持以及对 Rogowski 线圈的支持。 从 技术指南开始

    接下来、您将需要硬件来评估 MSP430。 看看 EVM430-F6779。 它受 EMDC 支持、可用于开发单相、两相或三相电表配置。

    最后、 如果您想采用更简单的开发方法、还可以订购适用于 MSP430F6779 (A)的目标开发板(MSP-TS430PEU128)。 此外、目标板还包含用于对 MSP430进行编程和调试的基本电路、因此是一个出色的参考。 这对于简单的电路板来说是足够的参考、但对于实际的电表、我建议参考 EVM430-F6779设计。

    对于调试器、我建议您购买 MSP-FET。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的意见!

    我已经介绍了 EVM430-F6779的设计文档。 在电源部分(3.1.2)中、我注意到开关电源(使用 VSK-3.3V 电源转换器)原理图仅使用第3相作为输入。 我想知道将所有相位连接为输入的位置(我知道不能使用二极管、因为它会进行整流。 是否有其他建议?)。

    我打算使用 CT 进行电流测量。 CT 和 ADC 通道之间是否需要任何其他电路(如输入保护?)  

    此致

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、您好!

    [引用 user="Prakash RamamoOrthy20"]抱歉回答较晚。 感谢您的参与![/QUERPLET]

    没问题!

    [引用 user="Prakash RamamoOrthy20">我已经介绍 了 EVM430-F6779的设计文档。 在电源部分(3.1.2)中、我注意到开关电源(使用 VSK-3.3V 电源转换器)原理图仅使用第3相作为输入。 我想知道将所有相位连接为输入的位置(我知道不能使用二极管、因为它会进行整流。 是否有其他建议?)。[/引用]

    做得很好。 是的、正确的做法是、开关电源仅使用三个相位中的一个相位。 是否有理由需要全部三个相位为电源供电? 单相应该为电源提供足够的功率。 但是、另一种方法是使用电阻电容器(RC)电源配置、该配置允许所有三相贡献到电流驱动、这大约是仅一相可用驱动的三倍。 根据 EVM 的用户指南、如果需要更高的输出驱动、则可以在图3中使用相同的电路、后跟一个 NPN 输出缓冲器。 另一种选择是将 RC 电源替换为基于变压器的电源。

    [引用 user="Prakash RamamoOrthy20">我打算使用 CT 进行电流测量。 CT 和 ADC 通道之间是否需要任何其他电路(如输入保护?)  [/报价]

    没关系。 EVM430-F6779具有三个 CT、安装在 PCB 下方的外壳上。 除了负载电阻器、模拟前端电路的其他重要部分还包括 ESD 二极管、TVS 二极管和抗混叠滤波器。 查看图6和原理图。 在大多数情况下、如果您更改 CT 和最大电流、则需要相应地调整负载电阻器的大小。 EMDC 中的 CT 参数将自动计算 CTS 的 RMS 输出电压、将其转换为峰值电压、然后将其与 MSP430 ADC 的最大输入电压进行比较。 我们已尝试让用户更轻松地实现这一目的。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="James Evans"]

    是否有理由需要全部三个相位为电源供电?[/报价]

    即使任何一个相位已超出(可能会发生)、仪表也应正常工作。

    感谢您的详细输入。