This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F2272:MSP 430 gdb

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713506/compiler-msp430f2272-msp-430-gdb

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSPDS

工具/软件:TI C/C++编译器

如何使用 MSP430-GCC 在 Linux 中解决此问题。

找不到任何连接的 USB FET!
无法在 TIUSB 端口上初始化 FET。 正在中止。
  MSP430错误:在指定的 COM 端口上找不到 MSP-FET430UIF

我看到有几个人有这个问题,但没有找到任何合适的解决办法。

顺便说一下、当连接了 USB 设备列表时、系统会显示:

总线002器件002:ID 0451:f432 Texas Instruments、Inc. eZ430开发工具

/MSP430-gcc/msp430.dat
CPU 名称            端口
----             ----
MSP430             :55000

启动所有内核
CPU 名称            状态
----             ----
MSP430              正在等待客户端
MSP430              客户端已连接...正在连接到目标
找不到任何连接的 USB FET!
无法在 TIUSB 端口上初始化 FET。 正在中止。
  MSP430错误:在指定的 COM 端口上找不到 MSP-FET430UIF
连接失败...正在退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    从已连接的 USB 设备列表中,似乎找不到 FET。 它仅选择 eZ430开发工具、这是我们较早的 USB 记忆棒型开发工具之一。 在我看来、没有为 MSP-FET430UIF 安装正确的驱动程序。 我会重新安装 MSP430-GCC 并确保随附 MSP430 USB 驱动程序,或者安装最新的 CCS、MSP430Flasher 或 MSP 调试堆栈(MSPDS)。 这些下载还应下载最新的驱动程序、或在 MSPDS 中包含这些驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jace、

    我尝试了您的建议、但仍然没有尝试。
    请注意我正在使用的开发工具。 eZ430、在 Linux 上。 Code Composer Studio 不支持此工具、该工具是在用户想要从下载页面下载任何 CCS Linux 版本时编写的。 我的问题是 GCC 是否支持使用 Linux 的 eZ430开发工具。

    此致、

    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我想我现在已经理解了。 您正在询问 eZ430是否支持独立的 MSP-GCC 实现。 我不知道 MSP-GCC 独立版支持的确切调试器、但我怀疑 eZ430不受支持。 我知道、如果您将 CCS 与 MSPGCC 结合使用、它受支持。 我将进一步研究这一点、并应能在本周结束前回复您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    我能够联系我们的工具系统、独立 GCC 包随附标准 MSP 调试堆栈、因此它应支持所有标准调试器。

    但他们确实建议未正确设置 udev 规则。您是否可以运行他的以下操作?

    LS -LA /dev/tyyACM

    他们提到,他们不记得自己头上是否有 tyACM*或 tty.ACM*。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    是的,我能够运行 ls -la /dev/ttyACM   

    输出为:

    crw-rw- 1 root plugdev 166、0 Aug6 16:30 /dev/ttyACM0

    我猜问题与 msp430.dat 文件的内容有关、即:

    # config version=3.5
    $ MSP430
     msp430_drvr=msp430.dll
     MSP430_port=TIUSB
     MSP430_VCC=3.3
    $/

    因此,如果你看看第4行) MSP430_port=TIUSB,变量(我猜) MSP430_port 被载入了 TIUSB,而这也许不是针对 eZ430仿真器设定的。

    请告诉我、在提供输入时、您可以如何帮助我。

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    我从我们的工具团队那里得到了一些有关这方面的额外澄清。 独立版本 MSP-GCC 附带的 MSP 调试堆栈与用于 Linux 的 CCS 的软件包相同。 因此、两个实例都支持相同的调试探针。 由于 eZ430在 CCS for Linux 中不受支持、因此 MSP-GCC 的独立包中也不支持 eZ430