This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-EXP430F5529LP:CCS 8.1在 Linux 上的固件更新期间将 MSP-FET 砖型

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706568/linux-msp-exp430f5529lp-ccs-8-1-bricks-msp-fet-during-firmware-update-on-linux

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430FR5994

工具/软件:Linux

大家好、

很久以前、每次尝试在 Linux 下升级 MSP-FET 固件都会使其功能受到破坏。

我收到以下错误消息:

"MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。  注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。
MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败"

唯一的权变措施是查找 Windows 计算机、并使用 IF 恢复 MSP-FET。

TI 员工能否在不久的将来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您是否也能够使用不同的 MSP-FET 重现此问题? 此外、在重新尝试同一器件时、您是否始终会看到相同的错误消息?
    您能否指定在 MSP-FET 上看到的当前固件版本?
    我将邀请我们的专家来检查这是否是他们目前正在处理的已知问题、并尽快返回给您解决或解决方法、让您继续。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    您是否也在 CCS 安装过程中安装了 udev 规则? 如果没有、这可能与您的问题有关。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    您是否测试了上述任何一项、这是否解决了您的问题? 如果不是、请告诉我。

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将在接下来的几天内关闭此主题。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    很抱歉我迟到了。 我最近没有查看过此主题。

    请在此处查找答案:

    -我拥有的每个 MSP FET 都受此问题的影响。 我尝试了 MSP430FR5994 Launchpad

    初始误差为:

    (笑声)

    *评估触发器...完成
    *检查可用的 FET 调试器:
    *找到 USB FET @ ttyACM0 <-已选中
    *正在初始化接口@ ttyACM0...DONE
    *检查固件兼容性:
    * FET 的固件已过时。
    -您是否要更新它? (是/否):是

    (小部分
    *                                                        
    * 初始化更新引导加载程序。                       
    * 对新固件进行编程:                             
    * |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100%*更新失败。 (R) etry/(C) ancel?

    -在初始错误后重试时,我始终看到:

    *评估触发器...完成
    *检查可用的 FET 调试器:
    *检测到 USB FET 固件损坏。 正在开始恢复。
    #出口:49
    #错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

    而 MSP-FET 则是砖型的。 我知道的唯一解决方法是在 Windows 计算机上执行恢复和升级。

    -升级前、MSP-FET 的当前版本为31100001、如果升级成功、则应为31200000。

    -正确安装了 udev 规则,并且 MSP-FET 完美配合编程和调试任务。 此问题仅影响 MSP-FET 固件升级。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我仍在跟进您的问题、让我们的专家参与该主题。

    要进一步确定导致此问题的原因、您能否在您使用的 Linux 发行版/版本上填写我的信息?
    此外、我认为您正在尝试通过 CCS 进行恢复还是尝试了任何其他工具?

    再次感谢、让我在内部进一步跟进。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    我的发行版是 Gentoo、定期更新。

    我使用 CCS 和 MSPFlasher 尝试了恢复。 这两个器件都可用于编程操作(在 CCS 情况下也可用于调试)、但在 Linux 下都无法恢复或升级 MSP-FET 固件。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    这个问题很可能是因为 Gentoo 没有得到官方的支持、因此我们不在这个平台上进行测试。
    我们正式仅支持 ubbto Linux、因此 udev 规则也仅针对它。
    遗憾的是、由于我们没有测试 Gentoo 的工具、也没有正式支持、因此我无法帮助您解决您看到的问题的确切原因。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    我安装了 Ubuntu 18.04 LTS、以验证问题是否特定于 Gentoo。

    不是、两个距离上的行为完全相同。 在官方支持的 Ubuntu 18.04 LTS 下升级 MSP-FET 固件与 Gentoo 相同。

    因此、我认为该问题存在于所有 Linux 发行版上。

    幸运的是、我仍然能够通过 Windows 计算机恢复 MSP-FET。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的反馈。

    我已将其带回我们的专家、以解决报告的问题。 遗憾的是、调试和实现可能需要一段时间。

    我注意到、当您能够使用 Windows PC 恢复 MSP-FET 时、您将能够继续操作。

    我建议我关闭此主题、并在我们一方有更新时重新打开。 这是否适合您?

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    我找到了另一台计算机、在该计算机上安装 Ubuntu 和 CCS、在该特定 PC 上、我能够升级 MSP-FET 固件。

    因此、问题似乎只出现在某些硬件上。

    很抱歉、我将尝试调查两台计算机之间的差异、但我们可以将问题视为已解决、或者至少在某些 Ubuntu 盒上不可重现。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Christian