This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:MSP-EXP432E401Y 和 CC3120BOOST

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708134/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y-and-cc3120boost

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他部件:CC3120MSP432E401Y

首先,我没有收到之前有关 E2E 问题“e2e.ti.com/.../705579" ”的回复。 自2018年7月5日起。

在该查询中、我基本上想知道可用于使"MSP-EXP432E401Y - CC3120"捆绑包正常工作的 API

路由器。 它需要充当以太网和此捆绑包的 WiFi 接口两个不同网络之间的路由器。

如果没有此路由器功能、如何将摄像头连接到其中一个接口和 VLC

播放器、并在 VLC 播放器上查看摄像机视频?

现在、我在文档"spru524k.pdf"中看到了更多 API。 这些是:

  1. NtAddNetwork
  2. NtRemoveNetwork
  3. NtAddStaticGateway
  4. NtRemoveStaticGateway
  5. NtifIdx2Ip
  6. NtGetPublicHost

我的问题是:

1。

我想知道我是否以及如何实现上述路由器功能(在的以太网和 WiFi 接口之间)

捆绑包)使用这些 API 调用。

2.

然后,我对如何推导调用 NtAddNetwork 所需的“对目标接口的句柄”有疑问。

只有当此句柄存在时,才能将网络映射到它。 然后、可以在该路径上创建路由

IP 地址(接口的 IP 地址)。

3.

如何在将句柄告知目标接口的 API 中指定以太网和 WiFi 接口?

4.

在项目"Ethnet_wifi_tcp_echo_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs"中、确保"sl_socket"打开的是什么

仅通过 WiFi 接口而不是以太网接口连接的套接字?

5.

我知道 NDK_socket 调用用于以太网接口、但是

sl_socket 不限于仅用于 WiFi (我是对的)、此外、CC3120是一个单独的板。 如何

MSP432E401Y 能够像使用自己的接口一样在 WiFi 接口上工作?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如参考线程中所述。 当前实施方案无法实现路由器功能

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    我已在 此处回复了原始帖子:e2e.ti.com/.../705579

    当您查看该回复后、请告诉我们您是否希望我们在此处回复任何问题。

    最好在一个帖子中将所有对话保持在同一主题上。

    谢谢、
    SAI