This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:解析5MHz 自定义串行数据

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713627/msp432p401r-parse-a-5-mhz-custom-serial-data

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:TLC5955

大家好、MSP432变角器、

我的客户正在尝试使用4个 TLC5955和一个 MSP432来驱动60端口以太网交换机 RGB LED、基于此 TI 设计:  

来自 BCM56370的 LED 数据和状态信号是专有信号、运行频率为5MHz、如图47所示。 此外、驱动4个 TLC5955还会消耗大量资源、目前信号是通过驱动 GPIO 和计时器来产生的。 因此、我需要一个可行的接口来捕获和解析来自 BCM56370的输入 LED 数据信号、而不会消耗过多的资源。 请提供建议! 非常感谢!

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法找到描述专有协议的数据表。 请用此信息给我发送私人邮件。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

     我从您的私人消息中了解到、没有其他可用的数据表信息。  为了记录这一交换,我有以下意见:

    毫无疑问,您会注意到,这非常接近 SPI,为 SPI 配置它将正确接收数据。 主要问题是设置状态机以确保我们在开始接收数据时处于同步状态、 我们可以在下一个帧出现之前读取所有数据(假设实际数据位数是8的倍数,以便我们的 SPI 可以正常工作-这是一个重要的问题!

    对状态机的一些想法。

    1.从空闲状态开始,可以在捕获模式下使用 TimerA 来捕获 clk/数据的时间。 您可以在此处看到、第一个 Clk LH 边沿之前是否有数据脉冲。 (虽然您必须在初始化时设置此项、或保证您处于帧间隙中)

    2.我们可以通过计算 Clk LH 边沿的数量来检测是否有合适的组帧。 (将时钟连接到 TA1CLK 引脚并将计时器配置为向上计数模式)。 然后、您可以在序列结束时进行检查、以查看是否已接收到所需的所有时钟脉冲。 (在所有位都应作为超时发送之后、使用计时器触发一段时间的中断)。

    请告诉我您是否能够解决上述问题。