This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:加载单元错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713790/ccs-msp430fr5969-load-cell-error

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

     我正在进行一个项目、其中我使用的是 MSP430FR5969控制器、HX711 ADC 和双端剪切光束称重传感器。 我的 ADC 值会有小幅波动、是因为 LOADCELL 校准因子还是 loadcell 本身有一些误差吗? 如何减少此问题? 有人可以建议吗?

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sandhya

    您能否估计 ADC 的波动范围? 并查看示波器上 LOADCELL 的输出、以查看它们是否匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不明白你到底想说什么、你能简单地阐述一下吗? 您能告诉我如何在示波器上测试 LOADCELL 的方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想说的是、您可以使用 ADC 输入信号计算 ADC 结果、以查看波动是否由 ADC 引起。 否则、可能是由 loadcell 引起的。 因此、您应该将此问题发布到 LOADCELL 的支持论坛或 HX711't 支持论坛。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gary 的回复、

    ADC 值是常数、所以我认为问题是 LOADCELL。 因此、根据您的建议、我将在其他论坛上发帖。

    谢谢、
    Sandhya Yadav