主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、
当我尝试使用 UART 引导加载程序演示时、目标会拒绝主机并且不会加载引导加载。
在浏览 slau550p MSP430FRAM 器件引导加载程序文档几次并多次尝试获取一个 MES-EXP430FR2433启动板以启动加载第二次之后、我放弃了。
我所采取步骤的简短列表:
- 我使用了 MSP430FRBoot 1_01_00_00中提供的映像
- 将 UART 目标加载到一个 LaunchPad 中、主机引导到另一个 LaunchPad 中。
- 我越过 RX 线、在两个 Launch Pad 和一条接地线之间发送 TX 到 RX。
- 已验证目标是否处于引导加载程序模式、LED1和2是否打开。
- 已将主机的 LED2移动到 P2.1 (文档状态为将其移动到1.2、但代码似乎使用 P2.1)、两种配置似乎都没有区别。
- 在主机上按 S1、LED1将闪烁、UART 字符将以57600bps 的速率发送。
- 从0xAA 开始、目标将在缓冲区中接收0xAA、但我的逻辑分析仪从不会看到0xAA、但会看到0x00位和0x80接头启动。
- 根据我的逻辑分析仪、长度、命令和校验和似乎未正确发送。
- 观察到的行为似乎是相同的、连接或断开逻辑分析仪、反向通道 UART 连接器或断开连接、我已移除 eZ-FET 调试程序之间的 RX/TX 跳线、没有更改。
还有人能够让此演示在 MSP430FR2433上工作吗?
谢谢