This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4250:MSP430

Guru**** 2767835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712657/msp430f4250-msp430

器件型号:MSP430F4250

从硬件和软件角度正确关闭 MSP 430需要采取哪些步骤?  (我不问复位或低功耗模式、而是 MSP430完全断电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能详细说明一下"优雅"吗? 这话什么意思?
    从硬件的角度来看、如果您施加电压或将其带走、则 MSP 不会损坏、前提是您的工作电压在建议值<= 3.6V 以内。 内部复位电路将负责正确启动器件。

    从软件的角度来看、您必须注意使应用程序保持正确的状态。 这意味着您需要监控电源电压、例如使用 ADC 或比较器进行测量。 MSP430F4x/5x/F6x 器件具有名为"电源电压监控器"(SVS)的硬件模块。

    我们最新的 FRAM 器件 MSP430FR5x/FR6x 具有称为"通过功率损耗计算"的功能。 这意味着、如果电源电压被关闭、MSP 和重要寄存器将识别这一点、并且外设状态被写入 FRAM 存储器。 加电后、应用程序代码恢复到发生功率损耗的位置。 请查看此工具文件夹 :www.ti.com/.../TIDM-FRAM-CTPL 和此应用手册 :http://www.ti.com/lit/tidu885

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。