This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:通过计时器触发 ADC

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713979/ccs-msp430fr5969-adc-triggered-through-the-timer

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:

我对如何通过 TA0输出触发 ADC12有疑问。

当触发信号处于高电平时、ADC 是否执行转换? 或者每个触发信号的上升沿仅进行一次转换?

顺便说一下,我看到一些示例,其中寄存器 TA0CCR0和 TA0CCR1的值是相同的。 我认为 TA0CCR0的值应该更高、以便生成合适的置位/复位触发信号。 您对此有什么解释吗?

此致、感谢您的帮助!

Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SHP=1、则每个定时器的上升沿会有一个转换(CONSEQ=1和 MSC=1的序列)。

    我没有看到 CCR0=CCR1的示例、但也没有查看。 我始终按照您提到的方式执行此操作(复位/设置或某些类似的 CCR1 < CCR0)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、现在已经很清楚了!