请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 MSP430F5500、 MSP430F5212、 MSP430F5304您好!
我正在寻找一款微控制器、它在 GPIO 上具有6个定时器捕捉/比较寄存器及其输出模式。 我尝试创建5个频率相同(100kHz)的相移方波信号、并进行一些 SPI 通信。 我目前已将 MSP430F5529用于上述应用、但我正在寻找一款引脚数少于 MSP430F5529的微控制器。
为此、请帮助我缩小对 MSP 控制器的搜索范围。
此致、
Nitish