This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有6个定时器捕捉/比较寄存器和 SPI 的 MSP430

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5500, MSP430F5212, MSP430F5304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/711041/msp430-with-6-timer-capture-compare-registers-and-a-spi

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430F5500MSP430F5212MSP430F5304

您好!

我正在寻找一款微控制器、它在 GPIO 上具有6个定时器捕捉/比较寄存器及其输出模式。 我尝试创建5个频率相同(100kHz)的相移方波信号、并进行一些 SPI 通信。 我目前已将 MSP430F5529用于上述应用、但我正在寻找一款引脚数少于 MSP430F5529的微控制器。  

为此、请帮助我缩小对 MSP 控制器的搜索范围。

此致、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否考虑过为此使用 TI 网站或产品选择器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的产品选择器不会列出 CCR 的数量。

    您至少会得到48个引脚、例如 MSP430F5304、MSP430F5212、MSP430F5500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。

    Nitish、您是否对您的应用有任何其他要求、这些要求可能会减少要开始使用的安装设备的数量? 否则、您当然可以从 Clemens 的建议开始。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我只有这些东西需要实现。 可能是 DAC。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我将检查以下内容。

    谢谢

    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我在一段时间内没有听到您的回复、我认为您的问题已经得到了解答。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将在接下来的几天内关闭此主题。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta