This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2416:MSP430F

Guru**** 2767755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713658/msp430f2416-msp430f

器件型号:MSP430F2416
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5962

您好!

MSP 控制器的命名约定是什么 、MSP430F 中的"F" 和 MSP430FR5962控制器中的"FR"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishnan、您好!

    F 是闪存器件系列、而 FR 是 FRAM 系列。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面找到我们的命名约定:

    MSP430F =闪存作为非易失性存储器
    MSP430G =闪存作为非易失性存储器(由于数据表中指定的参数更少、成本更低)
    MSP430FG =闪存作为非易失性、G 被用于血糖仪表件

    MSP430C = ROM

    MSP430FR = FRAM 作为非易失性存储器

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回答...