This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2253:电容测量

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522, MSP430FR2633, FDC2214, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713934/msp430g2253-capacitance-measurement

器件型号:MSP430G2253
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2522MSP430FR2633FDC2214MSP430G2553

您好!

我想测量10到600pF 范围内的电容。 是否有任何示例代码可用于测量 MSP 430G2553的电容值?

谢谢、

Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    我强烈建议改用和使用我们的 MSP430 CapTIvate 电容式传感 MCU 之一。 MSP430FR2633和 MSP430FR2522都是出色的电容式感应 MCU、可满足您的需求。 我们的 CapTIvate 器件还得到了 CapTIvate 设计中心(www.ti.com/.../mspcaptdsnctr )的支持,它可以帮助您更快地完成电容式感应设计!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我只想读取传感器的基线电容。 那么、对于该应用、该 MSP 是否起作用? 正如他们提到的、MSP 可以读取基极电容器值吗? 如果可以的话、我可以得到一个示例代码吗? 现在我不想切换到不同的 MSP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    它取决于您希望对该基线电容执行的操作。 您的最终目标或应用是什么? 如果您需要测量电容的绝对值、然后做出决定、这两种方法都不适合。 我将了解 TI 的 FDC 感应解决方案、例如 FDC2214。 这些器件声称读取了绝对电容值。

    如果基极电容并不重要、并且您希望测量电容是否发生变化、则可以选择 MSP430FR2633及其系列器件。

    我们确实为 MSP430G2553器件提供了旧的电容式感应解决方案、它比更新的 CapTIvate 器件更受限制、不再受支持。 它也无法进行绝对电容测量。

    或者、您可以使用 ADC 设置一些测量电路、也可以设置一个比较器。 不过、我们没有这方面的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种基本方法:充电或放电时间或电荷转移。 无需特殊硬件、通过小电容尤其有效。

    如此处所示:

    在这种特殊情况下、它使用电容测量小电流、但反向也是正确的:使用小电流测量电容。